This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:SOC 和放大器不正确;SOH 读数

Guru**** 1123240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164943/bq27520-g4-incorrect-soc-soh-readings

器件型号:BQ27520-G4
您好!  
我使用 此 TI 应用手册成功生成了 Chem ID 并更新了 BQ27520的 Ra 表。  遗憾的是、我们注意到读数存在一些差异-  
充电状态:  
在电池完全放电的情况下、该值在充电开始后~2分钟内从0跳至100。 完全充电和放电时也是如此(100至0 in ~2分钟)。 这似乎不对?
2.健康状况:  
在新电池上测试时、该值绝不会从48%变为48%。 这似乎很低? 此更新频率如何?
下面是 Chem ID 结果、我已随 Ra 值附加了.gg 文件。 您能告诉我我们的2000mAhr 4.2V 锂离子聚合物(LIP) 电池是否存在任何看起来不正确的情况吗?

最佳化学 ID:256最佳化学 ID 最大值 偏差,%:2.88

所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%

Chem Id 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率

256 2.88 0.59
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephanie、

    您能否详细说明您是否有成功的 Ra 表更新学习周期?

    bq27520的参数略有不同、 是它的正确基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、我认为随着 Ra0表中的值更新、它有一个成功的学习周期(尽管这需要我大约5-6个周期才能更新)。 然后、我将这些值复制到所有其他 Raxx 字段、如我附加的.gg 文件中所示。   

    RA0默认值
    RA1默认值
    Ra0表 <-这是唯一在学习周期中更新的表
    RA1表
    RA0x 表
    RA1x 表

    我使用的是您提到的应用手册、但此论坛上的其他人告诉我改用 slua777。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephanie、

    可以使用其他文档作为参考、因为此处提供了更多详细信息。 目标是成功学习。 我看不到反映学习情况的"更新"状态、这就是我提出要求的原因。

    此外、新电池必须显示100% SOH、因为它是用于学习的电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 似乎 Ra 表未正确更新、然后如果更新状态未反映此情况。 我将再次尝试执行充电/放电周期。 Ra 表更新正确后、BQ27520的更新状态是否会更改为02、然后持续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephanie、

    是的、一旦更新状态更改为02、请读出映像(与读取黄金映像类似的过程)、以便您有一个良好的比较参考点。