This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB16-Q1:SENSE 引脚上的最大感应电流

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HB16-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165244/tps1hb16-q1-maximum-sense-current-at-sense-pin

器件型号:TPS1HB16-Q1

尊敬的 TI 团队:

为了更好地调整 TPS1HB16-Q1的感应电阻器的尺寸,我想知道感应引脚的最大电流。 我的假设如下:

ISENSE (最大值)= ISENSE (故障)= 5.3mA

这意味着当负载电流超过  ISENSE (FAULT) x KSNS = 5.3mAx3000 = 15.9A 时、来自 SENSE 引脚的电流被钳位

因此、即使我将电流限制设置为高于15.9A (例如24A)、我也会感应到[15.9至24A]之间的相同电流、该电流等于故障电流。

请确认我的假设吗?

如果我的假设为真、我可能会遇到一个问题、即如何区分故障和正常运行。

此致、

Abderrahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abderrahman:

    是的、您的理解是正确的。 ISNSFH 是引脚将输出的最大电流。 在这种情况下很难区分。 我想高电流持续时间用于电容充电? 也许您可以看到故障是否在 X 个时间段内变为低电平、确保它通过电容充电周期、然后您可以看到它是在电容充电期间还是在实际故障期间?

    此致、

    您好