请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1HB16-Q1 尊敬的 TI 团队:
为了更好地调整 TPS1HB16-Q1的感应电阻器的尺寸,我想知道感应引脚的最大电流。 我的假设如下:
ISENSE (最大值)= ISENSE (故障)= 5.3mA
这意味着当负载电流超过 ISENSE (FAULT) x KSNS = 5.3mAx3000 = 15.9A 时、来自 SENSE 引脚的电流被钳位
因此、即使我将电流限制设置为高于15.9A (例如24A)、我也会感应到[15.9至24A]之间的相同电流、该电流等于故障电流。
请确认我的假设吗?
如果我的假设为真、我可能会遇到一个问题、即如何区分故障和正常运行。
此致、
Abderrahman