请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25143-Q1 大家好、
如何计算或推算 LM25143-Q1电路的输入阻抗? 它用于 在电源之前设计输入滤波器。

在以下应用手册中: Middlebrook 的额外元素定理(纸[2])解释说,如果输入滤波器的输出阻抗曲线远低于转换器的输入阻抗曲线,则输入滤波器不会显著修改转换器环路增益。 换句话说、为了避免振荡、将滤波器的峰值输出阻抗保持在转换器的输入阻抗以下非常重要。 (参见图3)