请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5020
您好!
我正在使用低侧开关降压转换器、我正在寻找一个可以执行以下操作的 IC:
- 低侧开关降压 IC
- 电流反馈
- 电压反馈
- 它不应具有用于开关的内部 MOS
- 工作电压 Vin > 70V
- 最大占空比= 100%
谢谢、
Ashiq
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.