This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:自举电容器

Guru**** 2584825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164457/tps65261-bootstrap-capacitor

器件型号:TPS65261

您好!  

数据表建议在 Lx 和 BST 引脚之间连接一个47nF 电容器。 我的客户在这里使用100nF 电容器。

请告诉我该电容器值的最小/最大范围是多少?

谢谢、

Michael Rosa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的联系。  Cboot 的范围与您的应用和关键注意事项有关、如占空比、EMI ...更好的做法是根据电路板验证该值。

    最好在这里使用100nF 电容器。 我是否可以检查您对此电容器有何顾虑?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    我正在查看一个客户原理图(与之前的电子邮件交换相同)、并注意到100nF 值、而不是数据表中推荐的47nF 值。 知道它应该是可以的。

    我提出的原因是我不熟悉自举电容器的用途和选择标准。 这篇文章似乎表明、它与电荷泵电路一起用于为开关 FET 提供更高的栅极驱动电压: https://www.ti.com/lit/an/slyt747/slyt747.pdf。 我可以推断、较高的额定电压和低泄漏电流很重要、同时温度稳定性也很重要。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rosa、

    是的,我记得之前电子邮件中的客户原理图,很高兴再次与您讨论 :)我同意您的看法,它与电荷泵电路一起使用,为开关 FET 提供更高的栅极驱动器电压。  

    任何进一步的关切,请告诉我。 谢谢!

    BRS

    卢西亚