This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34919C-Q1:将 EN 直接连接到 Vin

Guru**** 1138100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165255/lm34919c-q1-tying-en-directly-to-vin

器件型号:LM34919C-Q1

团队、

在 LM34919C 文档中、我看到 Vin 和 EN 之间有一个使能电阻:

我客户的布局目前没有该电阻器、EN 直接连接到 Vin。 您能否确认这种情况是否正常、如果没有该电阻器、则不会损坏 EN 引脚或其他东西?

负载突降期间、此引脚上的最大输入电压为36V

最棒的

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    将 Vin 连接到 EN 引脚应该是可以的。 数据表第2页显示的绝对最大额定值表明 EN 引脚的额定电压为65V。

    此外、数据表第14页的"启用"部分指出 EN 可以连接到 Vin。

     

    希望这对您有所帮助。

     

    此致、

     

    里奇拉赫蒂