This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:满载条件下的 TPS53647纹波问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915538/tps53647-tps53647-ripple-problem-at-full-load

器件型号:TPS53647

大家好、

正如标题所述、我的客户 在满载时遇到了高纹波问题。  纹波约为100mV。

它与下面的问题非常相似。

这是稳定性问题吗? 你对此有什么建议吗?  请参阅下面的原理图。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/877324?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps53647%20ripple

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    轻负载时的纹波是如何的? 您是否也可以探测开关节点? 客户如何测量纹波? 他们应该使用猪尾或差分探针、他们使用哪种探针? 您可以尝试使用 TI GUI 将斜升从150mV 更改为200mV、以查看它是否起作用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chasel、

    客户尝试调整斜坡水平以获得更好的纹波。

    斜坡级别:150

    轻负载纹波:60mV、  

    斜坡级别:200

    轻负载纹波:76mV、  

    斜坡级别:40

    轻负载纹波:22mV、 重负载纹波:32mV

    几个问题:

    -我是否应该调整斜坡水平以减少纹波?

    -另一个问题以及如何确保 它像抖动性能一样正常?

    -如何使用 USB 转 GPIO 工具读取 GUI 上的当前信息? 如何填充地址和长度?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chasel、

    对最后问题的任何评论。

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    -我是否应该调整斜坡水平以减少纹波?

    您可以将斜坡更改为200mV 以减少纹波、通常增大斜坡会使纹波降低、但从您的结果来看、纹波是相反的...

    -另一个问题以及如何确保 它像抖动性能一样正常?

    抖动波形是什么样的?

    -如何使用 USB 转 GPIO 工具读取 GUI 上的当前信息? 如何填充地址和长度?

    您可以参考数据表中的 PMBus 规范或使用 TI GUI、您需要使用 PMBus 命令。

    谢谢

    Chasel