This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420:TPS62420DRCR

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917556/tps62420-tps62420drcr

器件型号:TPS62420

你(们)好

以下 IC 用于从5V 到1.2V 和3.3V 的功率调节。 在 IC 的设计建议文档中、有两个电感器 L1和 L2可以让任何人建议相同的其他类似器件、或者我可以使用其他电感器、其额定电流或电阻更小。 我随附了 TI 的参考文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tidrhv6.pdfe2e.ti.com/.../tidrhv7.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarang、

    该器件的数据表中列出了可能的电感器。 您还可以根据根据数据表建议进行的计算选择另一个电感器。 Murata/TDK/ Coil craft 等提供许多可能的电感器  电感器的饱和电流额定值应高于最大电感器电流、并可通过数据表中的公式7进行计算。  为了 实现最高效率、电感器的直流电阻也应最低。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarang、

    我们没有听到您的反馈!

    您还有什么问题我们可以帮助您吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarang、

    由于我没有听到您的反馈、我将继续并关闭此主题。

    如需更多支持、请联系我们。

    此致、

    Febin