This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:EOS 模式=>趋势平均值

Guru**** 2549130 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915499/bq35100-eos-mode-trend-average

器件型号:BQ35100

您好!

我想知道是否可以更改 BQ35100上的短趋势平均值和长趋势平均值的数值?

示例:

通过50至25个值的短趋势平均值(DF1 (25))

通过100至50个值的长趋势平均值(DF2 (50))

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    是的、您可能需要更改一些参数。 让我和设计人员谈谈、然后再回到您的身边。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    我们建议使用 EOS 检测脉冲计数阈值和 EOS 趋势检测%来有效地修改这些参数。

    如果 MOV_FAST > MOV_SLOW *(1+(EOS 趋势检测)/100)并且如果脉冲计数器>½脉冲计数阈值、监测计将设置 EOS 信号。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有关于过滤器修改的新闻?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将短趋势滤波器传递到254,将长趋势滤波器传递到255?

    这是否会减少平均采集的样本数量?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    更改平均值的样本数量非常复杂、这就是为什么我们建议使用  EOS 检测脉冲计数阈值和 EOS 趋势检测%来有效地更改操作、以匹配通过更改样本计数可以完成的操作。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好吧、我知道它非常复杂、但我有2%的 EOS 趋势检测和1的 EOS 检测脉冲计数阈值、这对我来说是不够的、因为我每周做一次测量、我想在电池电压为之前检测 EOS 标志 6V (配置2S;7.3V)。

    我无法用这两个参数做得更好?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    脉冲计数阈值应是电池电量耗尽85%之前的脉冲数。

    您的测试结果如何? 监测计是否未准确测量 EOS?

    移动平均值的功能是查看阻抗何时急剧增加以了解电池是否接近 EOS、如果 ay 6V 没有明显变化、监测计将无法检测到它。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么我无法将脉冲计数阈值设置为1以便在电池启动时直接进行检测?

    因为如果我将脉冲计数阈值设置为使用过的电池的85%,那么在使用过的电池的85%之前,我无法检测到阻抗增加? 当 EOS 标志的计算开始时,我只有15%的容量?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    我们建议使用85%、因为这一点之后会发生急剧的阻抗增加、并允许进行检测。 在这一点之前、移动平均值之间的阻抗非常低。

    当 EOS 趋势检测设置为2%时、在测试期间监测计是否未设置 EOS 标志?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在我的测试过程中、EOS 标志在2% EOS 趋势检测时被激活。 但 EOS 标志出现在96%放电时。 仅剩余4%的电池容量。 我认为这是因为我每周只有一个样本、所以在96%之前没有足够的样本用于检测。 你怎么看?

    EOS 检测不可能达到70%?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    在电池放电之前、您需要采集多少个样本/脉冲? 您是否以1%的效率尝试过它?

    70%时很难检测到、因为此时变化很小、样本也很少。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 EOS 标志前、我有5个样本(因此5周)。

    我没有尝试过1%、因为我不希望对阻抗的变化进行 EOS 检测、这将不会真正导致电池寿命终止。

    我将尝试另一种策略。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    我认为5个样本不足以正确计算 EOS、即使平均值已更改。

    您可以尝试连接一个虚拟负载、使您的 MCU 具有脉冲、以便监测计在放电过程中可以获得更多样本、然后它可能能够正确计算 EOS。

    此致、

    Wyatt Keller