请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25792 您好的支持团队、
我正在查看 BQ25792数据表、并希望确认 ACFETx/RBFETx 的方向
我认为应将 RBFETx 放置在 ACFETx 之前、以保护 VACx 引脚 不受 VINx 反极性的影响
根据绝对最大额定值、VACx 最小值为-2V。
您能否确认是否可以交换 ACFETx/RBFETx? 还是应用必须确保 VINx 上的正极性?
最棒的
AJ