This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63002:高温/高电流、随机时间无电压

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001, TPS63002, TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915019/tps63002-high-temperature-current-and-no-voltage-at-random-times

器件型号:TPS63002
主题中讨论的其他器件:TPS63001TPS63000

我将 TPS63001和 TPS63002用作电池供电设计的3.3V 和5V 稳压器-请参阅随附的完整电源部分原理图。 我还将附加 电源布局以供参考。 -板的另一侧没有组件。

我的设计中有几块板由自动装配线装配、因此我们可以在大规模生产过程中看到痛点。 我们在100%的电路板中的任一器件上都发生了故障。 在所有这些器件中、器件周围的区域变得非常热、电流消耗很大、电压远低于预期值。 重新焊接器件会看到一些成功、但即使电路板有一段时间仍能正常工作、但问题仍然会再次出现、这对于现场的可靠性而言并不是很好、尤其是在使用过程中往往会变得有点热的移动应用中。  

所有这些都表示存在焊接问题或热设计问题、但我想检查-我对此设计有什么严重错误吗? 是否有任何其他已知问题可以解决我遇到的问题? 使用金闪光精加工电路板是否有助于以任何方式焊接这些部件?

我在以前的设计中看到过这个问题、这些设计使用了这两款器件 TPS63000的可调兄弟。 在这种情况下、可靠性太差、公司要求我们删除 TI 器件的整个设计、这是一件痛苦的事情。 我希望避免在该器件上执行此操作、因为电源部分看起来非常适合该应用。  

感谢您的任何帮助!

谢谢

 e2e.ti.com/.../maha_5F00_dac_5F00_one_2D00_power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫雷诺

    PCB 布局不佳、输出电容器的 GND 应直接连接到电源焊盘、而不是在电流 PCB 中使用如此长的布线。 数据表提供了一个良好的布局示例

    您能否尝试在当前电路板中检查热是否是由布局引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、  

    感谢您的意见。 我知道您是根据我提供的图片上可见的顶层发表这篇评论的。 为简单起见、我省略了该电路正下方的接地平面。 这是一个4层电路板、顶层正下方有一个实心接地层。 因此、所有接地连接都应该非常短。 考虑到电路板的限制、我尽可能地复制 DS 的布局。 我认为唯一的区别是输出电容器连接。

    然而,这种影响似乎不是由这种情况造成的。 在出现故障的电路板上、在另一侧施加一定的中等力度手指点击、使芯片运行良好-它会降低温度并按预期开始运行。 在本例中、这是一个焊接/接触问题、与我的原始查询一致。  

    我 只需重新焊接器件就可以了。但这在该组件系列中尤其反复出现、而不是在该设计的其余 TI 器件上。  

    您能否根据上述信息重新评估您的评论、并告诉我如果您仍在维护、我应该对布局进行更改?

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moreno、

    "提供一些中等力度的手指点击 "的含义是什么?

    您的电感器的器件型号是多少? 应用中的输出电流是多少? 您还可以尝试应用 EVM 作为参考吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、  

    电感器器件型号为: Samsung 的 CIGW252010GL2R2MNE

    通过提供一些中等力度的手指点击、我的意思是用中等力度用手指点击 TPS63002电路板的另一侧。 所有组件都位于顶部、因此电路板的另一侧没有组件。  

    看起来电路板和 TPS 器件之间的接触不良、因此、当我在光石侧给它一个缝隙或一个抽头时、焊盘会接触并恢复正常行为。 这就是我的理论、除非您说设计本身存在很大的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    我刚刚意识到、您的一些问题也未得到解答:

    • 根据其数据表、5V 电源用于为单个器件-音频 DAC (AKM 提供的 AK4493)供电、在最坏情况下电流约为50mA。  
    • 我没有 EVM 可以尝试使用该器件。 我有另一个功能板、其设计实际上与上一修订版相同。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moreno、

    电感器应该正常。 这似乎是您描述中的根本原因。 您是否有技术人员帮助您重新焊接 IC、或者您可以自行重新焊接? QFN 封装应不难处理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moreno、

    假设问题已解决、我关闭了帖子。 如果没有、只需在下面回复即可