This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS722:TPS72216的替代解决方案

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917947/tps722-alternative-solution-for-tps72216

器件型号:TPS722

大家好、

我想为具有 TPS72216相同规格但基于客户对其设计的观察附加功能的客户申请替代产品解决方案的帮助。

根据客户的情况、问题是 TPS72216不会处理负载为50欧姆端接电阻的情况、因此当信号为高电平时、负载将电流倾入 TPS72216输出端的电容器中。

该电路板具有50欧姆传输线、该传输线端接至50欧姆电阻器、然后连接到1.65V 电源。 电源是线性 LDO 稳压器。 如果驱动传输线路的信号为静态3.3伏、则它将缓慢地为电源输出端的电容器充电。  

客户需要 TPS72216之类的 LDO 、但具有 NFET 和 PFET 输出级。

我们是否为客户提供满足此要求的产品?

此致、

Jonathan




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我认为我可以提供帮助、但我在理解客户的需求时遇到了一些困难。
    他们是否基本上想要 TPS722功能、但能够在不损坏线性稳压器的情况下使 Vout 大于 Vin 的器件?
    如果我被误解、向我展示情况的原理图或某种类型的图可能会更容易。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您对此主题的支持。
    我目前正在等待客户的原理图。

    我将在收到更新后通知您。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan 听起来不错。

    谢谢、

    斯蒂芬