This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:BQ25504与 BQ25505的差异

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918461/bq25504-difference-bq25504-to-bq25505

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:BQ25505

您好!

 BQ25504和 BQ25505之间的区别是什么?

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederik、

    BQ25505具有集成/固定 VBATUVLO=2.2V、固定 IC 高温关断 以及用于在可再充电二次电池之间进行多路复用的外部 FET 的额外栅极驱动器、连接在 VBAT_SEC 引脚和不可再充电一次电池上。

    BQ25504具有可通过外部电阻器调节的 VBATUVLO 和可调节 的 IC 高温关断功能。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff。

     对于新设计、我们推荐使用 BQ25505而不是 BQ25504、我认为正确吗?

    Fred