我有使用 HTSSOP 封装的 TPS1663评估板。 我正在进行一些实验、以了解该器件在不发生热关断的情况下处理系统中的浪涌电流的能力。 到目前为止、一切看起来都很好。 但是、我想在实际系统中使用 VQFN 封装。 这两种封装的热指标非常相似-对于 VQFN 为31.4°C/W 的 RJA、对于 HTSSOP 为32.2°C/W。 其他指标也同样接近。 您是否希望 VQFN 封装的热性能与评估板上的 HTSSOP 相当相似?
或者、换而言之、图13 (TPS1663数据表)显示了 HTSSOP 封装的热关断时间与功耗之间的关系。 对于 VQFN 封装、您是否希望该图非常相似?