This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:有关 BJT 电路和 STO 的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916436/iso5852s-questions-about-bjt-circuit-and-the-sto

器件型号:ISO5852S

大家好、

我对 ISO5852S 有一些疑问。  

1、为什么在 OUTH/OUTL 和 BJT 基极之间选择10欧姆电阻? 如何判断此处使用的电阻器值?

在数据表中、它指示 STO 程序禁用 OUTH 并在2us 的时间范围内将 OUTL 拉至低电平。  

 在软关断过程中、将终止130mA 内部 STO 电流源的因素有哪些? 例如、VGE 放电至 VEE2、软关断时间超过2us?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lena、感谢您的提问。

    [引用用户="Lenna Yan]1. 为什么在 OUTH/OUTL 和 BJT 基极之间选择10 Ω 电阻器? 如何判断此处使用的电阻器值?

    该电阻器值由设计人员所需的 BJT 基极电流确定、其本身可根据数据表中的 BJT 集电极电流和电流增益进行反向计算。 当然、这是到电源开关 IGBT/FET 的最终驱动电流。

    在许多设计中、它们的值完全相同、甚至使用了单个电阻器、因为功率 BJT 是制造商作为"互补对"销售的、在下拉和上拉方面具有相同或相似的性能、 但使用 bjts 的"互补对"并不总是如此。

    [引用用户="Lenna Yan"]

    在数据表中、它指示 STO 程序禁用 OUTH 并在2us 的时间范围内将 OUTL 拉至低电平。  

     在软关断过程中、将终止130mA 内部 STO 电流源的因素有哪些? 例如、VGE 放电至 VEE2、软关断时间超过2us?

    [/报价]

    这是一个很好的问题! 老实说、数据表中的时序图和解释并不能很好地解释它。 对于每个 IGBT 或 FET、该2us 数字将不会相同。 它将取决于栅极电荷/栅极电容。

    下面是软关断过程(请注意、对于毛刺脉冲滤波器、150ns 应替换为数据表中的330ns)

    该过程基本上如下:

    在满足 DESAT 的毛刺脉冲计时器之后、

    禁用*输出

    * STO 电流开始通过指定的 STO 电流对栅极放电

    *一旦栅极电压降至 米勒钳位阈值(2.1V 以 VEE2为基准)、STO 电流端以及米勒钳位和 OUTL 都将栅极下拉。

    因此、一旦栅极达到 VEE2以上2.1V、STO 电流就会停止、此时米勒钳位和 OUTL 都将栅极向下拉至 VEE2的其余部分。

    因此、STO 电流的结束时间取决于栅极何时达到米勒钳位阈值、并且取决于客户系统中 FET 或 IGBT 的栅极电荷。 时序图报告了特定容性负载下的 t_desat10%。

    希望这能解答您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我!

    我已经从数据表中附加了一些电容器、并突出显示了相关的时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    非常感谢您的回复。 我还有一个问题。 330ns 毛刺脉冲滤波时间是否属于去饱和检测的一部分、达到10%的输出延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莱纳、

    [引用用户="Lenna Yan"]

    尊敬的 James:

    非常感谢您的回复。 我还有一个问题。 330ns 毛刺脉冲滤波时间是否属于去饱和检测的一部分、达到10%的输出延迟

    [/报价]


    毛刺脉冲滤 波时间不被视为该延迟图的一部分、因为在完成毛刺脉冲滤波时间之前不会感测 DESAT。

    最好

    Dimitri