This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:获取 LP5024输出时出现问题。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914793/lp5024-trouble-with-getting-lp5024-output

器件型号:LP5024

您好!

我在设计中使用了 LP5024来独立控制状态指示灯的 LED。 我能够与器件通信。 配置值如下所示。

DEVICE_CONFIG0 = 0x40 (Chip_EN = 1)

DEVICE_CONFIG1 = 0x2E (开发时关闭省电功能、电流= 35mA)

LED_CONFIG0 = 0xFF

Bank_brightness = 0x80

Bank_A_color = 0x80

Bank_B_color = 0x80

Bank_C_color = 0x80

LED0_brightness = 0x80

LED1_brightness = 0x80

LED2_brightness = 0x80

LED3_brightness = 0x80

LED4_Brightness = 0x80

LED5_Brightness = 0x80

LED6_brightness = 0x80

LED7_brightness = 0x80

OUT0_color = 0x80

OUT1_color = 0x80

OUT2_color = 0x80

OUT3_color = 0x80

OUT4_color = 0x80

Out5_color = 0x80

OUT6_color = 0x80

OUT7_color = 0x80

OUT8_color = 0x80

OUT9_color = 0x80

OUT10_color = 0x80

OUT11_color = 0x80

我能够配置寄存器并读回它们。 需要以下几点的支持。

但是、一旦发送 OUTx_color 数据值、我就不会获得任何输出。 我使用的是采用公共阳极配置的 LED、如随附的图所示。 电压电平的测量值看起来很好。 随附一些屏幕截图供参考 我假设我传递了一些错误的配置值

2.请告诉我出错的地方。 此外、请共享配置寄存器的值以实现简单的 LED 开/关控制。 状态指示器的配置。

3、对于 IREF 引脚中的这个电阻值、ISET 的值是多少? (如果我使用 Rirref = Kiref xViref/ISET、Rirref 上的 MOSFET = 5.1k+5.1k。 因此、ISET = 105x0.7/10.2k 变为5.147mA、这不足以驱动 LED。

4.在电路中使用 MOSFET 在 IREF 引脚上施加 PWM 是否会产生任何影响。

Bank_Brightness、LED0_Brightness 和 OUTx_color 寄存器的关系层次结构是什么?

谢谢、此致

Gyanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gyanesh、

    您能帮您发送一些清晰的图片吗? 我不能承认其中的文字。

    1) 1)我认为您的寄存器配置正常。

    2) 2) 要关闭 LED、您可以将亮度或颜色寄存器设置为0。 或者在寄存器01h 的位0中有一个全局关闭函数。  

    3) 3)您需要在 LED 规格中进行检查、以查看1.3mA 是否可以驱动您的 LED。 要检查输出引脚是否正确驱动电流、您可以将设置为2V 的电源连接到一个通道并测量电流。

    4) 4)我认为您的设计是可以的。

    5) 5)组功能有助于全局配置所有通道。 当 LEDx_BANK_EN = 1时、LP50xx 器件以 LED 组控制模式驱动 LED。 LEDx 将由 Bank_Brightness 和 Bank_color 寄存器控制。  当 LEDx_BANK_EN = 0时、该通道组将由 LEDx_brightness 和 OUTx_color 寄存器控制。 亮度寄存器和颜色寄存器都控制输出的 PWM。 您可以在图9和图13中找到详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hardy、

    我将详细介绍您提出的每一点、并将遵循这些步骤。 同时、根据您的要求、请找到原理图以更好地了解我的项目。 如果需要对原理图进行任何改进、请告诉我。

    谢谢、此致

    Gyaneshe2e.ti.com/.../SCH_5F00_V3_5F00_5_5F00_1-_5F00_-03_5F00_Ind.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gyanesh、

    我对您的设计没有其他顾虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您的回复。 我按照您的建议执行了这些步骤。 此外、我对调试此芯片进行了一些修改、如下所示、以更改 IREF 引脚上的电流限制。

    可以将更改与我先前分享的电路进行比较。

    1.将5.1k 电阻替换为1k Ω

    2.断开 IREF 中的另一个5.1k 电阻、使其从 MOSFET 控制器断开。  

    3.将1uF 电容替换为另一个1k 电阻。

    现在 IREF 引脚上的有效电阻为2k Ω、如所附图片所示。

    但我可以看到、即使在提供 CHIP_EN cmd 之后、芯片仍然显示未启用。 它可能会进入关断模式(我可能是错的)。

    请告诉我我做了什么错。

    谢谢、此致

    Gyanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gyanesh、

    很抱歉我在度假,没有及时回复你。

    如果您可以读取设置中的所有寄存器值、则器件应处于正常或待机状态。 您能否帮助测量 VCAP 和 IREF 上的电压、并将设置为2V 的电源连接到一个通道、然后测量输出电流?