This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:采用 TPS61165的可充电电池供电 LED 驱动器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917057/tps61165-rechargable-battery-powered-led-driver-with-tps61165

器件型号:TPS61165

您好!

我想设计一个 LED 驱动器系统、该系统由 USB 充电的可充电电池(3.7V)供电。 LED 驱动器系统采用 TPS61165DBVR 进行设计、我计划使用5-7V 正向电压和20mA 正向电流 LED。 我在电源线上放置了一个触觉 SPST 开关、当按下按钮时、LED 驱动器将工作。 我的问题是、驱动这些类型的 LED 的设计是否正确?

谢谢你

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ersuz、

      您需要以串行方式连接所有三个 LED、因为 TPS62265需要在升压模式下工作。 对于您的原理图、它可能会直接打开 LED。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为3.7V 足以驱动具有5V 正向电压的 LED?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ersuz、

      是的、它可以支持此应用。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 我只想激活 LED 2分钟、那么我需要多久为3.7V 电池充电一次?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ersuz、

       这实际上取决于电池的字符、您需要计算电池的压降以确保其高于3V、从而确保 TPS61165能够正常工作。

    BR

    肖恩