请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 您好!
我们有一个使用 BQ4050的电池应用。 我们希望能够将电池热敏电阻信号分离到两个不同的位置-一个连接到电量监测计、另一个连接到执行监控任务的微控制器。 BQ4050的内置热敏电阻偏置是脉冲的、因此不适合用于其他微控制器、因为它们无法同步。 是否可以使用外部1.8V 驱动器来持续偏置热敏电阻、或提供一些前端电路来缓冲电量监测计的热敏电阻信号?
谢谢、