This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:两个为同一电池充电的 BQ24190

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24190, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917834/bq24190-two-bq24190-charging-the-same-battery

器件型号:BQ24190
主题中讨论的其他器件: BQ25890

您好!

我们有一个应用、其中两个 BQ24190必须为同一电池充电。

用户将5V 电源连接到第一个或第二个电源。 原理图随附。

我们没有将第二个充电器的 VSYS 连接到负载、因为出于任何原因、这会导致电池过压。

我们的问题是第二个充电器无法正确测量充电电流。

当电池充满时、我们测量进入电池的低电流(例如50mA)、但输出引脚 STAT 保持低电平。

您能解释一下 bq24190如何测量流入/来自电池的电流吗?

此致

米歇尔

e2e.ti.com/.../2xbq24190-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    BQ24190只有一个 I2C 地址、因此不建议在同一系统中使用两个只有一台主机的 BQ24190器件。 在 同一系统中、可以使用一个 BQ24190和一个 BQ25890 (BQ24190的引脚对引脚对引脚对引脚)。

    2.根据两个充电器的连接方式、请参阅以下有关双充电器设计和充电控制的详细信息:

    级联双充电器 http://www.ti.com/lit/ug/tiduc92/tiduc92.pdf

    并联双充电器 http://www.ti.com/lit/an/slyt651/slyt651.pdf

    如果您在查看这些信息后仍有问题、请告知我们。

    谢谢、

    宁。