请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65910 尊敬的团队:
我们的客户不使用 VPLL。
它们是否可以打开该引脚? 还是需要 COUT? 或者需要 COUT 和 R LOAD?
此致、
PAN-M
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我们的客户不使用 VPLL。
它们是否可以打开该引脚? 还是需要 COUT? 或者需要 COUT 和 R LOAD?
此致、
PAN-M
PAN-M、
VPLL 是一个 LDO。 您需要 COUT 来保持 LDO 电路稳定、但不需要 RLOAD。
如果您真的想移除 COUT、还可以"欺骗"PMIC 使 VPLL 保持在调节范围内、并将 VPLL 直接连接到具有相同电压的另一个输出。 例如、当您使用 TPS65910A31为 AM335x 供电时、如果未使用 VPLL、则可以连接到 VAUX1、该 VAUX1在相同电压(1.8V)下同时启用