请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 BQ35100评估板技术文档显示 Regin 需要0.1uF 电容器、REG2.5需要1uF? 而在 Regin 和 RGE2.5上、BQ35100数据表的两个点都显示1uF? 哪一个应该是参考。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Harpeet、
这两种情况都可以、但我会按照 EVM 上的值进行操作、EVM 用户指南上应包含 BOM:
此致、
Wyatt Keller