This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV62568:TLV62568环路仿真工具

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916677/webench-tools-tlv62568-tlv62568-loop-simulation-tool

器件型号:TLV62568

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好的团队:

 您能否为 TPS62568环路仿真提供仿真模型、网站和 Webench 中提供了 PSpice 瞬态模型、您能否帮助为环路仿真提供转换后的 SImplis 模型?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试转换为 SIMPLIS 模型、但有如此多的子电路库、并且在 SIMPLIS 仿真中无法正常工作、您能提供这方面的帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    TLV62568的 Simplis 模型正在开发中、 至少需要4周的时间才能完成。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel