This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ7791506 -不存在 VTB

Guru**** 2550550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917050/bq77915-bq7791506---vtb-not-present

器件型号:BQ77915

我们正在使用4节锂聚合物电池组、并使用 BQ7791506芯片。 除了没有任何 VTB 外、芯片看起来工作正常。 我们已经尝试了多个芯片和不同的板。 在所有情况下、DSG 和 CHG 均为高电平、因此看起来不会处于任何故障状态。 什么会导致 VTB 不输出任何内容? 我们需要确保启用电池组的温度保护。 是我们的原理图。  e2e.ti.com/.../2843.Schematic-Prints.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我检查了您的原理图、似乎找不到任何问题。 您是否尝试仿真过热或欠温条件并观察故障? 如果可能、我还建议尝试使用新的热敏电阻、我们建议使用以下热敏电阻: https://www.mouser.com/datasheet/2/362/semitec_atthermistor-1202913.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我们现在已经构建了多个这些板、它们都具有相同的输出。 我没有尝试仿真温度故障、因为 VTB 上没有任何偏置电压、所以 TS 上的电压始终为0V。 我们使用的热敏电阻是10k ERT-J1VG103FA。 我已经测试了他们的响应、它们都很好。  

    芯片内部工作原理图显示、可以启用和禁用 VTB 输出、但没有提到这些参数。 什么会导致 VTB 始终输出0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    VTB 引脚上的电压不是恒定的、它是一个非常快的脉冲序列。 因此可能很难测量。 我建议强制器件进入温度故障状态、以确保其正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这回答了我的问题。 尽管如此、我在数据表中看不到任何提及、因此您可能希望在将来记下这一点。