This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF102:REF102CU 顶部标记

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917044/ref102-ref102cu-top-marking

器件型号:REF102

大家好、这是 HCL 的 Karthitheyan。

我们在新设计中使用此器件(REF102CU)。 我们在上周收到了该器件。 我们发现存在一个顶级标记冲突。 根据数据表信息、顶部标记应为 REF102UC。 但在接收器件中、标记为 REF102U K。您是否可以同时符合两个顶部标记。 请查找实际接收零件的附件参考。

手机:9952098991

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthitheyan、

    根据数据表、REF102CU 的顶部标记低于。 REF 位于右上角。 中间102U。 C。

    "参考

    102U

    C"

    如果器件具有不同的精度等级、则会反映在左上角。

    BB 字母表示 Burr-Brown。 "K"用于组装地点。 底部是批次代码。 顶部标记有效、因为它在器件上具有"REF 102 C"。 我不会将 K 包含在顶部标记代码中。