This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:步进电流斜率是多少?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916655/tps62135-what-is-the-step-current-slope

器件型号:TPS62135

大家好

我 想知道 负载瞬态响应测试中电流斜率的设置。

我的测试电路参数:

Vin=12V、Vout=3.3、 Iout=1A 至2A

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否具体询问了数据表图中的测试? 通常、它应接近1A/us、但可以根据应用情况进行放宽。

    此致、

    模块