主题中讨论的其他器件:TIDA-010062、 TIDA-00951、 TIDM-1007、 TIDM-02008
您好!
我们正在尝试实现双向三相控制整流器+ PFC。 双向、在直流侧可提供直流侧或交流侧的输入并在直流侧可在48至400VDC 之间变化时进行控制。 此外、我们更喜欢使用新的 GaN 电源开关。
设计和问题
* TIDA-00961 (GaN)。 如果此设计适用于三相、我们将实现所需的 PFC。 此设计似乎不允许控制直流电压电平。 (TI 高级工程师)建议此设计不支持48VDC、仅支持具有大量电压纹波的400VDC
问题;
- 纹波电平占输出直流电压的百分比是多少?
- 此设计可产生400VDC。 这是一个受控 GaN 整流器、另外还有两个受控 MOSFET。 为了确保系统具有足够的自由度来控制直流输出和功率因数、因此我们必须能够降低直流电压输出以及 PFC? 我们可以实现的最小直流电平是多少? 以及我们为何无法完全控制直流范围。
- 为什么我们没有使用 GaN 开关来替代辅助 MOSFET 开关。
- 此设计是双向的吗? 我们能否提供400VDC 并获得交流输出?
* TIDM-1007 (GaN)。 此设计与 TIDA-00961非常相似。
问题;
- 与 TIDA-00961相比、辅助 MOSFET 的位置发生了变化。 它的作用是什么?
- 与 TIDA-00961相比、我们是否会获得更高或更低的直流电压纹波?
- 此设计是否从单相中生成三相? 如果是、这些120度相移? 如果是、我们为什么要这么做?
- 对 TIDA-00961提出的同样4个问题。
* TIDA-010062 (GaN)。 这是一个两级设计 PFC à DC-DC。
问题;
- 此设计是双向的吗? 我们能否提供400VDC 并获得交流输出?
* TIDA-00951 (无 GaN)。 此设计支持48VDC 400VDC 双向
问题;
- 您是否建议使用 TIDM-1007 + TIDA-00951或 TIDA-010062来实现上述目标(即双向控制整流+PFC)
- TI 是否有任何使用 GaN 实现双向48VDC-400VDC 的参考设计?
此致
Sam