This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:BAT 引脚电容值

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916920/bq25619-bat-pin-capacitance-value

器件型号:BQ25619

大家好、

关于 bq25610 BAT 引脚电容器、建议值为10uF、为什么在这里需要10uF?

我的客户希望改用4.7uF 电容器来减小尺寸、这是可以的吗?

期待您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 BAT 引脚上使用10uF 电容器。

    谢谢、

    宁。