主题中讨论的其他器件: BQ24610、 BQ25713
你(们)好
我正在尝试查找可实现以下设计规格的 IC:
1 、系统输出为12V、8A 的不间断电源系统。
2. 12v 锂离子电池20AH
3.能够在电池通电时为其充电。
4.充电时可以使用设备。
5.能够知道电池电量低和充电时间
6. 喜欢使用预装锂离子电池,但不能更改。
7.最好具有 I2C 或 SPI 通信。
如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我正在尝试查找可实现以下设计规格的 IC:
1 、系统输出为12V、8A 的不间断电源系统。
2. 12v 锂离子电池20AH
3.能够在电池通电时为其充电。
4.充电时可以使用设备。
5.能够知道电池电量低和充电时间
6. 喜欢使用预装锂离子电池,但不能更改。
7.最好具有 I2C 或 SPI 通信。
如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢你
您好、Amir、
几个问题:
BQ24630 (对于锂离子电池、我建议使用 BQ24610、因为它具有更高的开关频率、允许您使用更小的电感器)您选择的器件适用于直接 PowerPath、其中 SYS 轨是二极管或配置的输出、输入是输入或电池。 缺点是 VSYS 将直接连接到输入适配器或直接连接到电池。
BQ24630/BQ24610是独立充电器、对于可以拔下适配器的应用、需要使用直流/直流转换器从外部将 SYS 调节到特定电压。
另一种选择是使用 BQ25713/710、它分别是 I2C/SMBus 控制。 8A 充电电流非常高、因此需要将充电控制器(外部 FET)用作 IC 封装内部的功率耗散、以实现如此高的充电电流、这意味着不适合使用集成 FET 充电器。
您好 Kedar、
感谢您的快速回复。 下面是您的问题的答案。
1.系统(负载)调节电压为12V。
2.如果使用3.7V 锂离子电池、则正确的方法是使用4节串联电池、其中一些串联电池(取决于 AH)以获得14.1V 电压
不需要、我不需要用8A 电流为电池充电、可能是1.5A-2A。 我的负载需要12伏稳压输出上的8安电流(系统输出)
4、我想的是24V-8Amp
这将是一个 UPS 系统、它将在充电时运行。
有关电池的快速问题:我们能否将此芯片与具有 BMS 的电池组一起使用、或者我需要单独连接每个电池以实现负载平衡。
谢谢你
您好、Amir、
您可以将此芯片与 BMS 配合使用。 我将在此处查看我们的监测计/保护器产品系列:https://www.ti.com/power-management/overview.html
选择器件后、请参考特定器件型号向 E2E 发布另一个问题、支持这些器件的专家将为您提供帮助。