This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:如何在 RF1、Rf2上设计5V、2A 输出

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916686/lm3488-how-to-design-5v-2a-output-on-rf1-rf2

器件型号:LM3488

你好、支持者

我对 LM3488 RF1 Rf2感到困惑

在数据表上、您对 Rf2、RF1的建议是60K 和20K、比率是3。 然而 、在 webench 中、Rf2、RF1为2.94K 和1K、比率为2.94。

我的电路参数是3.7V 输入。  

请澄清一下、比率为3或2.94、为什么?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tseng、

     LM3488的反馈电压 VFB 为1.26V。

    VOUT / VFB =(Rfb1+Rfb2)/Rfb2

    在数据表中、VOUT / VFB =(60kohm + 20kohm)/ 20kohm = 4。 因此、输出电压略高于5V (0.8%):1.26V * 4 = 5.04V。

    在 Webench 设计中、VOUT / VFB =(2.94kohm + 1kohm)/ 1kohm = 3.94。 因此、输出电压略低于5V (0.712%):4.944V。

    无论您喜欢哪种方式、都能满足您的系统需求。
    Webench 计算了许多不同的版本、并采用了最接近目标电压的版本、即使它与上述示例中的版本稍接近。