请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24040 大家好、
我的客户想知道如果电池电压为0V/0.5V 会发生什么情况。 BQ24040如何在电压非常低时检测是否有电池? 电池短路保护后、电池唤醒有问题。
您能否帮助了解 BQ24040在输出电压非常低时如何检测电池? 非常感谢!
此致、
Ella
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.