请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS43060 工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好
当我在 WEBENCH 中使用 TPS43060的参考设计加载时、输出电压从24V 下降到12V,我想知道原因吗?
开始时电压正常、增加电机电负载电流时、输出电压会随负载下降、同时电感器会发出尖叫。 我想知道哪个 IC 可能会损坏?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.