This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53626:引脚搭接设置不准确

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916419/tps53626-operation-in-inaccurate-pin-strapping-setting

器件型号:TPS53626

你(们)好。

我想知道引脚搭接上的值设置不准确会导致操作出现致命问题。 (英特尔)电压轨的指定 ICC_MAX 为9.7A、R_IMAX 应为 3424.76千欧。  但客户使用3600千欧、因为它们没有足够的寄存电阻值、 因此、ICC_MAX 设置为9.2A。您能否解释一下器件在以下情况下的工作方式:1) ICC_MAX 设置值低于指定电源轨时; 2) ICC_MAX 设置值高于指定电源轨最大电流时? 非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好将 ICCMAX 设置为略高于目标值、而不是略低于目标值。 当 Iout 达到 ICCMAX 时、SVID 总线有一个警报触发(在正常运行时、它不应超过 ICCMAX)、并且我们之前已经看到过 ICCMAX 警报导致 CPU 无法启动或导致挂起(或硬件检查)情况的实例。