This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:有关调整滞后腿死区时间的一些问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915608/ucc28951-some-questions-about-adjusting-lagging-legs-deadtime

器件型号:UCC28951

尊敬的德克萨斯支持者:

   我对调整滞后的腿死时间有疑问。

  这里是负载为20A 时的波形。

    当 MOS 导通时、VDS 有反弹和下降、off.it 看起来 滞后腿的死区时间 过长。不过、如果我减少死区时间、它在10A 或连条负载时不会是 ZVS。

   我尝试将 KA 更改为1.it 也是不会得到的 ,因为 CS 在轻负载时的电压 过低。   

你有什么建议吗?

期待您的回复、

Hao

CH1:滞后的桥臂 Q4Vds    CH2:主变压器的电流   CH3:滞后的桥臂 Q4Vgs

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已要求我们的一位应用工程师对您的帖子作出响应。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao

    不幸的是、这些图像没有通过-如果您将它们剪切并通过窗口、它们会显示给您、但当您按下"回复"按钮时、它们实际上不会被传输。 您需要使用"回形针"将其插入"插入文件"。

    无论如何: 变压器一次侧上实现 ZVS 所需的死区时间会随着一次侧电流的增加而减少。 UCC28951的自适应延迟功能可以实现这一目的。

    另一个因素是、在 PSFB 拓扑中、在极轻负载下通常很难实现 ZVS。 UCC28951允许您设置禁用 SR 的电流(DCM)、并且当电流减小到超过该电平后、输出电感器电流变得不连续时、占空比会下降。 然后、您可以设置控制器进入突发模式(TMIN 引脚)的 TMIN 电平。

    通过将 Adel 和 ADELEF 引脚连接到固定电压、您还可以获得非常短的延迟。 下面 是一个/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3173.Calculating-Adaptive-Delays.pdf 文档 、其中介绍了如何实现这一点、下面介绍了如何控制开关延迟时间?

    固定延迟:

    如果要在250ns 至1730ns 的范围内设置固定的初级侧延迟、则使用 DELAB 或 DELCD 引脚上的电阻器、并将 Adel 接地。 28ns 至174ns 范围内的固定 SR 延迟可由 Delef 引脚上的电阻器在 ADELEF 引脚接地的情况下进行编程。 可使用数据表中的等式(3)、(4)和(6)来计算延迟。 不建议在 DELAB、DELCD 和 Delef 引脚上的电阻小于13kW 或大于90kW、但可以通过在 Adel 和 ADELEF 引脚上施加固定电压来实现更短的初级侧延迟和更长的 SR 延迟。 图29、30、32、33中的图形显示了由 DELAB、DELCD 和 Delef 引脚上的电阻设置的基线延迟如何随 Adel 和 ADELEF 引脚上的电压变化而变化。

    较短的固定初级侧延迟:

    如果您想要设置一个较短的固定初级侧延迟、则最简单的选择是将 DELAB 或 DELCD 电阻器设置为13kW。 当 Adel 引脚被保持在0V 时、这将设定一个250ns 的基线延迟。 如果 Adel 引脚上的电压增加、则根据图29中的图、KA=1时、延迟会缩短。 从 VREF 到 Adel 的分压器将实现这一目的。 例如、如果我要将 TABSET 延迟设置为100ns、请在 DELAB 引脚上使用13kW、并使用 VREF 的分压器在 Adel 引脚上放置300mV 电压。

     

    数据表中给出的方法使用更复杂的方法。 它根据所需的延迟将 VADEL 设置为0.2V 或1.8V、然后选择 RAB 以获得所需的延迟。 尽管电阻值不同,但这种方法会获得相同的结果,但理解起来不太容易,实际上也不会更好。

    较长的固定 SR 延迟:

    如果您希望设置较长的固定 SR 延迟、则最简单的选择是将 Delef 电阻器设置为90kW。 当 ADELEF 引脚被保持在0V 时、这将设定一个174ns 的基线延迟。 如果 ADELEF 引脚上的电压增加、则根据图33中的图、KA=1时的延迟会缩短。 从 VREF 到 Adel 的分压器将实现这一目的。 例如、如果我想将 TAFSET 延迟设置为800ns、我在 Delef 引脚上使用90kW、并使用 VREF 的分压器在 ADELEF 引脚上施加1.6V 的电压。

    自适应延迟:

    自适应延迟的设置方式与上述固定延迟的设置方式类似。 首先使用 DELAB、DELCD 和 Delef 引脚设置基线延迟。 CS 引脚上的分压器根据 Adel 和 ADELEF 引脚上的电压修改延迟、如图29、30、32、33所示。 分压器分压比(KA)决定 CS 引脚上的电压对延迟的影响程度。

    不要忘记、无论自适应延迟还是固定延迟都是一个迭代过程。