主题中讨论的其他器件: LM25117
你(们)好,先生
这是我们的主电源电路。 LM3488不符合参考设计的5V、10A 输出、我们的设计目标是5V、5A。
由于我的电源容量、E 负载设置为1.5A。 当前负载和电压位置在 C432上设置。
所有输入均为1.5A 电流负载、变量为输入电平6V、10V、12V、并观察 C432输出 电压。 我们还将 R422短接。
- 6V 输入、5V 输出正常
- 10V 输入、5V 输出压降。
- 16V 输入、5V 输出压降。
请帮助我们找出输出压降问题。
e2e.ti.com/.../MAIN_5F00_POWER.pdfe2e.ti.com/.../LM3488_5F00_WBDesign.pdf