This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:bq769x0库仑计数器结构

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914681/bq76940-bq769x0-coulomb-counter-structure

器件型号:BQ76940

您好、论坛、

我正在进行 BMS 系统设计。 由于一些优势、我想使用 bq769x0系列 BM IC。 但我不明白 CC 计数器块是如何工作的。 我研究 Δ-Σ 转换器结构、阅读 SLUA775应用。 并查找其他来源。

这个块有一个分流电阻器输入、并且在这个块的入口有一个电压。 该电压具有-270mV 至+270mV 的区域。  在调度程序注释中、一个采样时间被64000周期除以250ms。 例如、在下面的中、感测电阻器上的某些电压由我写入(假定)。

第一个周期:           第二个周期100.000 uV:      第三个周期100.000 uV:100.000 uV  。 。 。 。   在三十二万个月:100.084    。 。 。 。   千分之六十四:100.084

在该器件的时间间隔内有64000个样本。 但这些只是电压值。 转换为电流或库仑值的方式。 当然 、我们可以计算 Rsense 值的时间。 但操作当然与操作不同。

美好的一天和工作。

埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emre:

    是的、输入是电压。  通过使用感应电阻器值进行计算、您可以获得电流。如果您使用1m Ω 电阻器、忽略容差、则如果电流是连续的、则10mV 为10A。    您可以缩放或校准您的系统以调整所用电阻器和电路板的容差。  由于它是一个积分转换器、因此10mV 也可以在一半的时间内为20A、或者在1/4的时间内为40A。  库仑是当前 x 时间、时间为标称值250ms、您可以计算累加值的库仑和总和。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持者:

    实际上、我想了解在 CC 原子寄存器中累积的内容。 已作为欧姆定律 I = V/R 主机控制器从 BM-IC 获取该值、并进行数学计算并知道多少安培。 但在一个间隔中存储的内容是250ms (64000 cyyes)。 是这些6400电压值、还是由于 Δ-Σ 结构而在64000个周期内的平均值。 我想,我没有完成这部分工作。

    此致

    埃尔



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emre:

     https://www.ti.com/lit/an/slua775/slua775.pdf 上应用手册的库仑计数器部分提供了简要说明和图表 。  库仑计数器的内部寄存器不可用、也不提供中间结果。 我们不介绍如何实现库仑计数器、请参阅可用的教育材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MasterMind:

    感谢您的回复。 这些对我来说是无用的,但仍然感谢。

    美好的一天和工作

    埃尔