This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:由 PMIC 的 SYS 引脚供电的电流

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, BQ24032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912950/tps65217-current-supplied-by-the-sys-pin-of-the-pmic

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件: BQ24032A

尊敬的 TI 团队:

我已经连接了一个 C 型插座、其 VBus 来自 TPS65217D IC 的 SYS 引脚(7、8)。 我想知道我可以从 SYS 引脚汲取多少电流。

我在数据表中读出 PMIC 由 UAB 供电、默认 Iusb 为1300mA、因此默认 Isys 电流为800mA。  

是这样吗?

请在上述查询中进行澄清。

谢谢、此致

Shwetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shwetha、

    TPS65217的 SYS 引脚不是 USB 的输出电压:它是一个非稳压电源、被用作 DCDCx 转换器和一些 LDOx 稳压器的输入。

    例如、如果您使用电池电源运行、则 VSYS = VBAT - RDS 的最大值为~4.2V、不适合为任何其他系统提供 USB 电源。

    请重新考虑您的选择、并提供您的预期应用的方框图、以便我提供进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复。 我们使用 USB 而不是电池为器件供电。 我们根本没有在系统中使用电池。

    但另一方面、我们有一个 Type C 连接器、我们将使用 VSYS 电压为其供电。

    如果他不合适、我们如何为器件供电?

    此致

    Shwetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shwetha、

    VSYS 是 PowerPath 的输出、与 BQ24032A 独立充电器中的系统电源 OUT 类似。

    TPS65217 PMIC 内有2个独立的块:

    1. 具有电源路径的电池充电器
    2. 处理器(DCDC 和 LDO 稳压器、负载开关)的电源管理

    器件的电池充电器块中、AC 和 USB 始终为输入、BAT 为输入或输出、SYS 始终为输出。

    从电池充电器块到器     件电源管理块的连接是 SYS、它是电池充电器的输出、并且它连接到器件电源管理块上的 VIN_DCDCx、VINLDO 和 LSX_IN 电源输入。

    理论上、SYS 可用于为 电源管理 模块以外的其他器件供电、但请记住、它是一个未经稳压的输出(VSYS≈

    V 交流或 V 交流≈VUSB 或 VSYS≈VBAT、减去 RDS、ON 对应的负载开关)、VSYS 的部分电流用于为 DCDCx 和 LDOx 稳压器和负载开关供电、 因此、VSYS 的完整输出电流容量不能用于为系统的其余部分供电。

    我希望这一点很清楚、并且您更好地了解 TPS65217器件的操作、以便您能够在系统中有效地使用它。