请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40190 大家好、
我们是否有更精确的 FB 引脚降压控制器?
我看到 TPS40190 FB 引脚容差为+/- 1%。 我们有+/-0.5%或更低的器件吗?
Vin = 19V Vout = 0.8V Iout = 19A
BR、
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您是否考虑过这一个?