This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:负输出电压-不能#39;t 工作。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915457/lm27762-negative-vout--doesn-t-work

器件型号:LM27762

您好!

我的客户遇到 LM27762 Vout-输出问题。

现在、在其系统中、正 Vout+设置为2.5V、负 Vout-设置为-2.5V。
当 VIN 为3.3V 时、Vout+和 Vout-都能正常工作。
但当 VIN 为5V 时,负输出电压不起作用,而正输出电压+工作正常。
输出电压-实际上是各种不同的。 有时为0.3V、有时为-1.6V 或-2.5V 等

我得到了原理图、希望您检查它是否有问题。
请指定某人吗? 我希望通过单独的电子邮件发送它

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    您可以将原理图发送给我。 我们将通过电子邮件继续对话

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    谢谢。 我将发送电子邮件

    此致、
    OBA