This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556SQ-EVM:Lp8556sqx-E09如何将输出电压设置为12V? 需要配置哪个寄存器?如何设置?您是否有任何操作软件?

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915198/lp8556sq-evm-lp8556sqx-e09-how-do-i-set-the-output-voltage-to-output-12v-which-register-need-to-be-configured-how-to-set-it-do-you-have-any-operating-software

器件型号:LP8556SQ-EVM
主题中讨论的其他器件:LP8556

Lp8556sqx-E09如何将输出电压设置为12V? 需要配置哪个寄存器?如何设置?您是否有任何操作软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LP8556可生成7V 至约43V 的升压输出电压、其最小值、最大值和范围可通过数字方式进行设置。  

    最小值由 CFG6寄存器 (地址 a6h)位[5:0]配置。 最大值由 CFG9寄存器(地址 a9h)位[7:5]配置。 范围值由 CFG9E 寄存器(地址9eh)位5配置。 对于12V、CFG9E 寄存器位5应设置为0、这意味着输出范围为7V 至34V。

    有关操作软件的信息、请参阅此 LP8556常见问题解答(e2e.ti.com/.../910299)。