This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:LED 电流精度

Guru**** 2594180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915143/tps92515hv-led-current-accuracy

器件型号:TPS92515HV
主题中讨论的其他器件: TPS92640

大家好、  

我将 TPS92515HV 提升为客户、以满足以下要求:

VIN 54V、Vo 12-48V、IO=200mA、电流精度3%、 >4kHz PWM 调光、 调光范围为1000:1

它是否是一个合适的、具有成本效益的部分? 这部分的电流精度是多少、我在数据表中没有找到任何数据。

此致

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    此器件不能实现严格的电流精度。  我会考虑使用 TPS92640/641进行此操作。

    如果他们计划以4KHz、1000:1的频率进行调光、我假设他们计划使用并联 FET 调光?

    此致、

    Irwin