This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143-Q1中的抖动功能

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914336/lm5143-q1-dither-function-in-lm5143-q1

器件型号:LM5143-Q1

大家好、  

在测试 LM5143-Q1时、我们遇到以下问题:

在调试过程中、发现如果我们打开抖动功能、电感器中会发出啸声、其频率与 Dith 设置的频率完全相同。

如果我们关闭"数字"功能、则"振铃"将消失。 根据规范、Dith 的频率必须小于20kHz。 在这种情况下、它必须处于人耳可以听到的范围内。

其他客户是否会遇到类似的问题? 你有什么建议吗?

BR

Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我不会得到其他客户相同的反馈、客户能否尝试更改电感器和电容器以查看任何改进。 客户还可以使用 EVM 来检查它是否具有相同的声音。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    您对更改电感器和电容器有什么建议吗?

    哪种与第·迪有关的原因可能会导致摆卖?

    BR

    Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    您能否帮助检查 LM5143-Q1的原理图、以检查是否有任何电路需要更改?

    e2e.ti.com/.../DCDC_5F00_48Vto15V.pdf

    BR

    布兰登·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    很抱歉、有更新吗?

    BR

    布兰登·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    让我们在电子邮件中继续讨论