This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6A596:较新器件

Guru**** 2637765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC6A596, TLC6C5816-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914329/tpic6a596-newer-part

器件型号:TPIC6A596
主题中讨论的其他器件: TLC6C5816-Q1

大家好、

您是否有 哪些具有较新版本的 P2P TPIC6A596器件?

 TPIC6A596很旧、没有对数据表进行任何更新...

很多人可能会担心这可能会停产。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个旧设备,我们在发展蓝图中没有新设备

     您是否在数据表中发现了一些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    不是、但对于2005年的数据表更新、它看起来太旧了。

    已经使用过的客户认为没有更新、可能已停产。

    许多客户都在考虑这一点、但并非所有人都告诉我。

    那么、我们是否有一个更新的器件具有相同的功能、或者您是否会更新数据表?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有任何客户仍在订购、则不会停产。

    如果您需要某种解决方案来替代它、我建议您注意 TLC6C5816-Q1。 这是具有16通道以及开路和短路诊断功能的解决方案。