This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53627:VID 设定值

Guru**** 2509865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53626, TPS53627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914889/tps53627-vid-setpoint-setting

器件型号:TPS53627
主题中讨论的其他器件:TPS53626

你(们)好。

我正在尝试评估 TPS53626/7。 我即将完成电源轨(1.8V、Iccmax = 95A)的原理图。 根据我的理解、可以通过引脚搭接设置多个参数。 但是、就输出电压设置点(VID)而言、它是否需要英特尔 SVID 调试工具? 没有英特尔 SVID 调试工具,是否可以设置测试板(仅电源轨)并评估这些设备的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    B-RAMP 引脚应具有一个到 VREF 的分压器。  

    下电阻器根据数据表设置斜坡设置。  

    上部电阻器在 B 斜坡上生成一个引脚电压。 启动电压将是 B 斜升上电压设定值的2倍、由该分压器决定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。 我理解您在上面的主题中解释的内容。

    对我来说、有一点不清楚、您的意思是 Vout 等于引导电压吗? 我从 Intel VRM 数据表中获得了这个数字、我在这里的理解是 VBOOT 不一定与 VOUT 相同。 我还看到了 Vboot 与 Vout 不同的设计示例。 那么、您能帮助我了解这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS53627是 Intel VR13 SVID 控制器。  在正常运行期间、CPU 可使用通过 VDIO 和 VCLK 引脚进行的串行通信来改变电压。  此接口由英特尔指定、由于 NDA 限制、TI 无法直接共享文档。 首次上电时、电压将初始化为 B 斜坡引脚上给定的引导电压。 上电后、B 斜升将被忽略、并且器件将侦听针对新输出电压目标的 SVID 串行通信。  

    您应该确保将连接到 TPS53627的 CPU 是为 VR13 SVID 设计的,否则会导致 CPU 不工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    非常清楚! 感谢您的解释。