This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM7480-Q1:新开发

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913679/webench-tools-lm7480-q1-new-devlopment

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生:

我想使用 LM74800-Q1在拉电流@ 1和拉电流@ 2之间进行热插拔

来源@ 1:SMPS 电源:48V DC
来源@ 2:电池电压:48V 直流
负载要求:48V @ 60A


我不希望从拉电流@ 1到拉电流@ 2的任何延迟变化。
我的负载不应再出现任何干扰变化。


我的第一个优先级是 Source @ 1。 如果源@ 1发生故障、源@ 2应接管负载要求。


我请求您检查 LM74800-Q1是否满足我的要求。
您能否共享 eageLE 库文件? 以便我可以开发原理图。

请确认何时可以购买

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    基本而言、您的要求适用于60A 48V 直流轨的优先电源多路复用器。

    LM74800-Q1可满足您的要求、我们提供了有关使用 LM74800-Q1进行优先级电源多路复用的应用手册、其中一个电源优先于第二个电源。

    应用手册标题为: 使用理想二极管控制器且具有强大反向电池保护功能的六种系统架构

    " https://www.ti.com/lit/pdf/slvaes2'

    特别是第9页和第10页上的第6页讨论了这个主题。

    我们建议您参考此信息、如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:


    感谢您的热情回复

    6号设计更适合我的应用。 我将进行评估。

    (设计6:具有优先电源多路复用功能的电池反向保护)。

    要从主路径转换到辅助路径、IC 的典型值为6 μ s。
    在该转换中、它应该能够处理60安的连续负载电流。

    1.您能否共享 Eagle Library 文件或封装以进行原理图开发?
    2. DigiKey、element14或 Mouser 电子组件分销商门户中不提供此 IC 进行初始评估。
    3.in Figure 15 of Design 6 for Q5、D3、R5、C2、C1。 请为计算和选择建议合适的值和器件型号或参考文档。


    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    感谢您的回答。

    TI 可能不提供 Eagle 库文件、但数据表的末尾有符号封装信息。 请告诉我们这是否对您有好处。

    您可以从 TI Storehttp://store.ti.com/"下订单

    对于 Q5、D3、R5、C2和 C1的器件选择、您能告诉我们使用类型是在汽车还是工业应用中使用还是在其他应用中使用?

    此致、

    Kari。