This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:与 TPS61175-Q1升压转换器兼容性问题-短路

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175-Q1, LMG1210, LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914458/lmg1210-problem-of-compatibility-with-tps61175-q1-boost-converter---short-circuit

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件:TPS61175-Q1LM7171

您好!
我对 LMG1210RVRR 栅极驱动器有一些问题。 希望使用此 IC 在输出端将电压从15V 切换至30V
采用自举二极管的图腾柱 NMOSFET 配置。 因为我想切换到15V 基准、我没有
隔离式30V 电压源我必须将驱动器接地连接到15V。我使用 PWM 配置。 15V 由制成
隔离式 Murata 直流转换器。 30V 由升压转换器 TPS61175-Q1生成。 的 PWM 输入上的逻辑信号
LMG1210的逻辑0电平为15V、逻辑1电平为20V。

问题是、当我将 LMG1210焊接到所有上述组件时、PCB 短路。
我已经烧了10个、因为首先我认为它是我的焊接故障。
在我移除30V 升压转换器并通过其他电压源为其供电后、短路消失。
但我仍然无法从15V 切换到30V
我的问题是:LMG1210是否可能与 TPS61175-Q1不兼容? 或者我犯了错误
在连接中? (原理图如下)


关于电路:
15/20V 是来自运算放大器 LM7171的信号、在没有 LMG1210的情况下工作正常
30V 由 TPS61175-Q1提供、是一款15V 长直流隔离式转换器、在没有 LMG1210的情况下工作正常
20V 是 EN 输入的正信号
R37、R38 - 150k
C50 - 2.2u
我使用此 NMOS 晶体管、因为我需要尽可能低的从 PWM 输入到 HS 电压开关的传播延迟。
这是非常先进的电路的部分原理图。

感谢您的回复


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

    感谢您联系 lmg1210。

    您能否共享1210和 TPS 器件的完整原理图和布局?

    您能否采用 HO、LO 和 HS 的波形来确认问题可能是什么?

    PCB 是在您上电之前短接还是在您焊接组件后立即短接、因为在这种情况下可能是焊接问题?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在为包含所有组件和全新 LMG 电路的 PCB 加电之前、未短接。
    使用 TPS 和 LMG1210为 PCB 加电后、LMG1210的 VIN 和 VSS 之间的电阻在未焊接时会降至2-3欧姆、在此之前的电阻大约为2-3k。 并导致 PCB 短路。

    我认为焊接没有问题、因为正如我说过的、当 LMG 接通时、如果未焊接 TPS、PCB 就不会短路。

    我还不能向您展示波形。 但是、如果没有 TPS、当我从 EN、VDD 和 LO 等其他电源信号提供30V 电压时、稳态条件下的电平良好
    在 LMG 的 PWM 输入端具有15V 电压。 当我将 PWM 输入电压切换至20V (但导线为静态电压)时、MOSFET 之间没有切换。
    我还没有尝试使用 PWM 动态信号、因此自举可以正常工作。

    感谢你的帮助、
    Bartosz


    e2e.ti.com/.../7455.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

    感谢您的更新、

    Lmg1210的输入最高可耐受10V 电压、VIN 引脚最高可耐受20V 电压

    这可能会损坏器件。 您能否确认在数据表规格内测试这些电压。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的 PCB 中、LMG VSS 连接到最高15V 的电压、以 PCB GND 为基准。
    在 VIN 引脚上、我有30V 电压、因此 LMG 将其视为15V
    在输入 PWM 上、我给信号15/20V、因此 LMG 参考其 VSS 引脚将其视为0/5V
    在输入 EN 上、我提供了20V (LMG 为5V)。
    因此、这不应该是问题。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、

    您是否能够提供1210个输入和输出波形来了解更多问题?

    谢谢、