This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:当两个模块并排时、其中一个电源关闭。

Guru**** 2502475 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914430/ucc28711-one-of-the-power-supply-is-turned-off-when-two-modules-are-keeping-side-by-side

器件型号:UCC28711

尊敬的:

在最近的一个应用中、我们选择了 UCC28711 PWM 控制器的 TI IC 用于高电压输入直流电源。 输入电压为1000V 直流电压、输出电压为110V、200W。 该电源在测试台和设备级别也能正常工作。

当两个类似的电源并排时、我们面临一个问题。 在此期间、其中一个模块因电流感测(CS 引脚)不稳定而关闭。 两个电源在单独打开时都能正常工作。  

我无法在该电子邮件中附加波形。 请向我发送任何电子邮件。 我可以分享波形以进行更好的研究。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将波形发送至 hong_huang@ti.com

    由于我们将通过电子邮件提供支持、我将关闭此主题。