This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:外部分流电阻器设计

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910176/bq27426-external-shunt-resister-design

器件型号:BQ27426

您好、支持团队、

我的客户正在调查 bq27426。 bq27426建议使用10m Ω 分流电阻器、库仑计数器输入范围为+/-25mV、这意味着监控负载范围为+/-2.5A。 但是、他们希望使用更高的负载电流范围、如5A。 在这种情况下、他们应该使用 R= 25mV/Imax、他们的理解是否正确?

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用更小的感应电阻器。 最小建议值为5m Ω。 降低会导致精度降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik-San、

    感谢您的支持。 您能否展示如何计算电阻器值? 我发现 E2E 上的另一篇文章和数据表上的25mV 可能是拼写错误。 请阐明输入范围。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/752899?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ27426%20shunt
      

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    让我们在内部对此进行检查并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang-San、

    感谢您的支持。 客户等待我们的反馈、非常感谢您的及时支持。

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Koji-San、

    我已经和我的同事发生了 ping、他稍后会再回来。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy–San、您好!

    感谢您的善意。 我已经收到了它的离线状态、他们应该设计出 ADC 范围+/-77mV 的分流电阻器。  

    谢谢、

    Koji Ikeda