尊敬的先生:
我的客户使用 LM25088MH-1进行反相、如下所示。
输入电压:12V
输出电压:-2.5V
输出电流:-2.5A
有时、测试时 MOSFET (Q2)和 Bead (FB485、FB486)损坏。
您可以帮助检查随附的原理图吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我的客户使用 LM25088MH-1进行反相、如下所示。
输入电压:12V
输出电压:-2.5V
输出电流:-2.5A
有时、测试时 MOSFET (Q2)和 Bead (FB485、FB486)损坏。
您可以帮助检查随附的原理图吗?
Dexter、
导致过流的原因是什么? 负载是否短路? 或者、您是否认为 FET 发生故障、VIN 与 VOUT 短路、然后铁氧体电流过热?
2.如您所述、输出电流为2.5A。 这意味着如果均匀共享、每个铁氧体磁珠将获得1.25A (不会完全共享)。 您可能需要至少1.5A 的铁氧体磁珠来处理此电流。
3.如果为 true,则表示器件易受现场测试中只能看到的条件的影响。 哪些条件在现场进行测试、但在实验室中不进行测试? 负载突降、冷启动...? 这是否会在特定条件后失败?
Sam