主题中讨论的其他器件: BQ40Z50
我们正在开发一款由 USB-PD 供电的器件、该器件还可能返回到兼容的 USB-PD 附件。
该器件将采用锂离子电池(3S)或备用原电池(6x CR123 -> 9-18.8V、6x L91 -> 5.4-10.8V)、可在同一机械插槽中连接该电池而不是可充电电池。
是否可以将 BQ25710与原电池配合使用、同时使用 CHRG_INHIBIN=1确保禁止充电?
如果是、您可以使用电池路径中的感应电阻器来测量消耗的能量、从而估算剩余的电池寿命?
我是否正确地理解了我可以将充电器电流设置为零、从而在运行器件时使电池放电、而不是从电源(可能是移动电源类型的受限电源)获取电源。
我不熟悉整个 SMBus 主题、因此我想知道该充电器在直接连接到电池时是否工作。 我通常会在同一 SMBus 上添加电池、控制器和充电器、并且两个主器件(电池和控制器)向充电器提供指令、还是会通过一条总线将控制器连接到电池、并通过单独的总线将控制器连接到充电器?
我想知道将电池 NTC 线路连接到充电器的选项... 我是否需要在控制器中使用 ADC 来测量此功能?